This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:Linux 驱动程序代码示例

Guru**** 2860550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502240/tca8418-example-linux-driver-code

器件型号:TCA8418

工具/软件:

您好:

我的客户询问了 TCA8418的 Linux 驱动程序示例代码。

如果您有任何相关材料或示例代码、请提供。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JH Shin、

    我们没有为该器件提供任何 Linux 驱动程序示例代码。  

    此外、我建议使用此器件的 TCA8418E 版本。 这是最新的器件、修复了非 E 器件中的勘误表。  

    我找到了一个包含此器件示例代码的 Git 存储库。 请让我知道客户是否可以参考此在线材料。  

    master Torvalds/linux··GitHub 上的 linux/drivers/input/keyboard/TCA8418_keypad.c

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的迅速回复。

    您能否详细说明 TCA8418和 TCA8418E 之间的差异?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    TCA8418E 的 ESD 性能优于 TCA8418。  

    TCA8418E 还修复了 TCA8418中的错误。  

    此致、

    Tyler