This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网软件:TS3L301在笔记本电脑(笔记本电脑)下无法正常工作。

Guru**** 2868460 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502950/ethernet-sw-ts3l301-is-not-working-at-notebook-laptop

部件号:Ethernet-SW
Thread 中讨论的其他器件:TS3L301

工具/软件:

尊敬的  

我是 Jeyong Jeong。  

我对 TS3L301有疑问。

1.系统图。  

2.症状

正常:当 Earth (PE)连接到 PC 时、网络正常。 

异常:当 Earth (PE)未连接到 PC (笔记本电脑)时、网络不工作。


3、相关问题
下面是指向论坛帖子的链接、该帖子涉及我们目前正在处理的同一问题。 
TS3L501E:我需要将系统 GND 连接至 PE -开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

通常、笔记本电脑未连接 PE、仅连接线路/中性线。
我想知道这种情况是否有解决办法。 

谢谢你。 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jeyong

    因为这更多的是一个系统设计问题,我不知道确切的方式.

    多路复用器以及发送到它的信号必须以 GND 为基准  

    如果您对 TI 建议使用的 TS3L301有任何其他问题(如建议运行条件中所述)、敬请告知