This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960's IDX 和 MODE 引脚

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503029/ds90ub960-q1-ds90ub960-s-idx-and-mode-pins

部件号:DS90UB960-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我对 DS90UB960的 IDX 和 MODE 引脚采样有疑问。

  1. 当对 IDX 和 MODE 引脚进行采样时、我在数据表中找不到。 是否在 PDB 上升沿进行采样?
  2. 我看到了一个时序要求、但我有点困惑。 此要求指定了最短时间。 这是否意味着我们需要在2ms 后使 IDX 和 MODE 电压准备就绪?

此致。

Jian Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    感谢您的问题。 在 PDB 引脚的上升沿对 MODE 和 IDX 引脚进行采样是正确的。 在 PDB 的上升沿之后、在通过 I2C 访问解串器之前应等待2ms。

    如果这里有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Thomas