This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539:需要 MSL 值

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503866/tcal9539-need-msl-value

部件号:TCAL9539

工具/软件:

您好、

请为 TCAL9539RPWR 提供 MSL、因为数据表中未提供此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    今天是美国假期、因此团队已出场。 我们将在下周初回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未介绍 TCAL9539RPWR、因为它不存在。

    TCAL9539PWR 和 TCAL9539RTWR 都具有 MSL 1。