This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:将 PHY DP83869HM 连接到两个不同 MAC 的 PHY。我需要在 PHY 连接之间使用变压器、还是可以直接连接(两者都是同一个 PHY)

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505105/dp83869hm-connecting-phy-dp83869hm-to-phy-of-two-different-mac-do-i-need-to-use-transformer-between-phy-connections-or-can-i-connect-directly-both-are-same-phy

器件型号:DP83869HM
主题: DP83869中讨论的其他器件

工具/软件:

HII , 我在 我的项目使用 DP83869HM phy。  我想 在我的 FPGA AGILEX-7和 WiFi 模块之间建立连接。 我的两个 PHY 都坐在 Mac 和 WiFi 模块之间。 我正在 MII 模式100Mbps 下使用该器件、因此可以在两个 PHY 之间进行直接 MDI 连接、还是需要在两者之间添加变压器。 如果我可以直接连接,它是否正常工作,或者它是强制添加变压器. 如果是强制性的,那么为什么?(我的两个 phy 处于相同的电压电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如果您在同一接地范围内进行连接、则无需变压器。 请在连接之间放置33nF 电容器。 请参阅 此常见问题解答、 了解更多信息。 请注意、常见问题解答中的图提到了放置上拉电阻器、但您可以忽略 DP83869的上拉电阻器、因为这是一款电压模式驱动器、该图是为电流模式驱动器创建的。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、
    j