This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用于功能模式选择的配置(strap)选项

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505187/dp83869hm-strap-option-for-functional-mode-selection

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

尊敬的 J:

我已经 按照您的建议为  DP83869HM 制作了 Strap 配置电路。  

请确认以下用于 SGMII (或1000Base1000Base-KX)至1000Base-T 转换的 strap 配置的正确性。  

 DP83869HM 功能模式选择的图(a)。

 DP83869HM LED 配置的图(b)。

此致、

Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  

    图 A 适用于 SGMII 转铜缆。  
    请注意、要执行光纤到铜缆介质转换模式、Strap 配置选项如下所示:
    模式1下的 RX_D2
    模式0下的 RX_D1
    模式0下的 JTAG_TDO/GPIO_1。

    如图 b 所示、使用自动 MDI-X 功能启用1000/100/10M 速度自动协商是正确的。  
    如果您希望使用 LED、除了 Strap 配置外、还需要进行以下配置:

    此致、
    j