This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:CAN 频率

Guru**** 2616455 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504750/tcan1043-q1-can-frequency

器件型号:TCAN1043-Q1
主题:TCAN1043A-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

如果 CAN 收发器 TCAN1043A-Q1的工作频率为5Mbps、则 CAN 工作频率应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABKD:  

    您是指数据速率吗? 例如、如果是5Mbps、假设有50%的显性位和50%的隐性位、则频率为2.5MHz。

    此致、

    Sean