This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810RSCEVM:DS320PR810

Guru**** 2931880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503200/ds320pr810rscevm-ds320pr810

器件型号:DS320PR810RSCEVM
主题:DS320PR810中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队、

 我有2个问题:


1.我看到 DS320PR810-RSC-EVM 中某些搭接电阻器的值 与 DS320PR810数据表中的值不同。 请告诉我原因。  

2. RSVD0/1 在  DS320PR810-RSC-EVM 中连接在一起、但它们需要保持悬空。 它们是否必须连接在一起? 为何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    1. EVM 中有4种不同的 DS320PR810转接驱动器。 对于 MODE 等某些配置引脚、EVM 设计人员选择将所有引脚连接到同一节点、以便一次将所有器件配置为相同的设置(EVM 用户不方便更改四根跳线)。 由于配置(strap)引脚的内部电路设计、将四个不同器件的引脚连接到同一节点类似于具有四条路径的并联连接。 因此、不使用四个独立的自举电阻器、而是简化为一个值除以4的自举电阻器。

    2. 在使用 DS320PR810的设计中、RSVD0和 RSVD1引脚应保持悬空。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    对于 EVM 设计中在4个 DS320PR810之间共享的 MODE 和 RX_DET、下拉电阻值实际上为 R/4。 如下所示。

    但是、对于 GAIN_US 和 GAIN_DS、尽管它们在2个 DS320PR810之间共享、总共4个引脚同时连接到一个电阻器(每个转接驱动器都有 GAIN0、GAIN1两个引脚)。

    下拉电阻器都具有 R/4和 R/2。 我对此感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您继续关注此项目。

    由于今天是美国度假、因此请允许我查看一款 EVM、并在周一将其与原理图进行比较。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我认为这可能是选择电阻器时的一个小错误。

    在任何一种情况下、这些引脚的电平0都会偏置到~0V、因此实际上、任一电阻器值(249Ω 或500Ω)都可以正常工作。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    我认为249Ω 是对的。  应修改的电阻器值为 R/2。

    4.12K 应为2.04K

    12.4K 应该是6.19K

    37.4K 应该为18.7K

    我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    (下面进行了更正以避免混淆)

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    是、2个 DS320PR810器件共享一个 GAIN_DS/GAIN_US。 但每个 DS320PR810都有 两个增益引脚 (GAIN0和 GAIN1)、则会有 4引脚 共享一个 gain_ds/gain_us。 如果是、可能仍需要电阻器阻值 R/4.

    或者、每个 DS320PR810的 GAIN0不需要与 GAIN_DS/GAIN_US 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    抱歉、是的、您正确的是每个 GAIN_xx 网络在每个 DS320PR810器件上驱动两个 GAIN 引脚。 如果该器件搭接4个 GAINx 引脚、R/4就足够了。

    此致、
    David