This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:首次上电时无法唤醒

Guru**** 2613885 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502800/tcan1145-q1-can-not-be-waked-up-when-power-it-on-in-first-time

器件型号:TCAN1145-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在 PDU 中使用 TCAN1145来控制3.3V/5V 的输出。 TCAN 连接 F28034。 还有一个电池可以为整个 PDU 供电。

问题是、首次使用电池为 PDU 供电时、外部部件无法通过 TCAN 控制3.3V/5V 输出。 它们需要重新加载电池、输出将正常。

客户表示出现问题时、KL30已通电、 还有唤醒帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我不太理解这个问题、TCAN1145-Q1没有用于3.3V/5V 输出的内部 LDO、您指的是哪个输出/引脚?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    TCAN1145与 DSP 连接。 DSP 将通过 CAN 接口获取指令、然后控制另一个电源器件以输出3.3V 和5V。

    问题是 TCAN1145不能唤醒、因此没有3.3V 和5V 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    在发生这种无响应的唤醒问题时、他们是否可以读取中断寄存器? 他们是否还可以读取 MODE_CNTRL 寄存器来确认是否启用了选择性唤醒?

    我还建议他们在进入睡眠模式之前清除所有中断、启用选择性唤醒应使用同一 SPI 命令才能更改为睡眠模式。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如您所见、在睡眠模式下的机器与睡眠命令后的普通机器相比具有不同的寄存器值。

    我们正在考虑的是 F28034没有成功初始化 TCAN1145还是 Vsup 上出现功率下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    在非唤醒收发器上、0x32和0x33寄存器的配置与正常收发器不同 、因此 WUF 将无法匹配其配置的内容。  

    他们能否检查 MCU 是否正确配置了这些寄存器?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    客户已 配置 ID 寄存器、但 该寄存器会丢失。 是否有某些原因可能导致 ID 寄存器丢失?

    我在正常 POR 之后但未由 DSP 配置的情况下、在第五列中添加正常寄存器值。 您可以将其与问题寄存器值进行比较并查看、黄色中存在一些差异、这表示客户成功配置了问题寄存器、但 ID 值丢失。 潜在原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请让客户回答我在 WebEx 上提出的这些问题。

    此致、

    Sean