This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406 VOL 问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9406, TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504931/tca9406-tca9406-vol-issue

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: TCA9517A、TCA9617B、 TCA9517

工具/软件:

你(们)好

我正在使用 TCA9406、我在输出中看到、有时"0"不会低于0.54V、这会导致位丢失(可能)  

我们使用的 PU 电阻器是内部 TCA9406电阻器(10k Ω)

我添加了示波器的图片:黄色 迹线是 CLK,绿色迹线是数据, 有时"0"不是低于0.54V。

感谢大家的分享  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    示波器捕获的图片未上传到 e2e。 您可以尝试重新发布信息吗?  

    此设计中是否有 I2C 缓冲器? TCA9517/TCA9517A/TCA9617B?  

    此致、

    Tyler