This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:眼图测试

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501203/tusb522p-eye-test

器件型号:TUSB522P

工具/软件:

您好、专家

由于我们无法同时测试 RX 和 TX、因此我们是否可以在这两个通道中使用相同的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feeney:

    通常、最好同时调整两个通道、以匹配信号路径中的预期损耗。 如果客户无法测试或计算此损耗、则理论上他们可以对两个通道使用相同的设置。 但是、如果客户发现转接驱动器/信号质量问题、则可能需要调整这些 CONFIG 引脚的值、以便更好地满足系统需求。

    根据您提供的原理图、添加一些注释。 我看到 RX 通道两侧都有100nF 电容。 假设信号已经从器件侧耦合、则不需要转接驱动器 FFC 侧的电容器。 该图符合我们对该交流耦合电容器的预期:

    并且为了配置 OS 引脚、需要将其上拉或下拉。 它们不应保持悬空。

    如有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    在这个 e2e 上、专家说我们需要这个100nF

    e2e.ti.com/.../tusb522p-schematic-review

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feeney:

    在审查中、他说、只有 TX 引脚/通道需要100nF。 他还指出、如果使用 RX 通道、则需要330nF 电容器、而不是100nF 电容器。 C1B10和 C1B11连接到 USB3信号的 RX 通道、因此如果客户打算像这样在转接驱动器附近使用交流耦合电容器、则它们需要为330nF。 否则、线路上的电容将低于 USB3规格中允许的值。  

    如果客户想要、他们也可以去掉盖子、不用担心。 330nF 电容器通常用于确保信号保持在兼容的电容范围内、但并非必需的。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    谢谢你。 还有一个问题、如果移除330nF、我们是否需要将 Rrx 保留在板上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feeney:

    对于本原理图、只需要上面以红色方框突出显示的电容器。  不需要 C1B10和 C1B11、可以将其移除或更改为330nF。  只有当这些线路上尚未进行交流耦合(应该位于 FFC 连接器的另一侧)时、这些电容器才应是100nF。

    我们是否需要保留 Rrx?  [/报价]

    您是指一般的 RX 线路、还是指 SOC 侧的电容器? SOC 侧的电容器应留在那里。

    谢谢、

    Ryan