This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:通信问题

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496835/tcan334-communication-issue

器件型号:TCAN334

工具/软件:

我制作了带 TCAN334DCNR 的电路板、此电路板通过 CAN 协议与 FPGA 电路板连接。  TCAN334DCNR 由3.3V 上电、 SN55HVD251DRJR (FPGA 板)由5V 供电。 请查看方框图、进行更详细的说明。 它是否适用于该配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 总线电压并不与电源电压直接相关、在任何情况下、CAN 接收器都支持宽共模电压范围。 这样就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    "我说什么? 由于 CAN 是差分协议、因此3.3V CAN 收发器与5V 收发器兼容。 以下文档是了解它们为什么兼容的好资源:

    https://www.ti.com/lit/an/slla337/slla337.pdf

    如果回答了您的问题、请告诉我们!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 很抱歉耽误你的时间。 您能检查一下原理图吗?

    TVS 二极管、R96、R97未组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    我出差到4月23日才下班、但我打算在下周中回答您的问题。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    我对该原理图的唯一评论是端接电阻器和分裂端接电容器的值不正确。

    首先、CAN 总线中只有2个终端节点应具有120 Ω 终端(一个节点总共120 Ω)。 因此、R98和 R99的电阻应为60欧姆、其串联电阻为120欧姆。  

    其次、建议的典型分裂终端电容器为4.7nF。  

    更多有关分裂终端的信息、本文档有一个章节: https://www.ti.com/lit/an/sloa101b/sloa101b.pdf

    如果有用、或者您有任何其他问题、请告诉我、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢你的评论。 我在电路板上提供了120 Ω 端接电阻。 R98为120欧姆、R99为0r。 是否有必要使用电容器??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    您所描述的内容称为标准终端。 在这种情况下、单个120 Ω 电阻器连接到 CANH 和 CANL。 在此配置中、应移除 R99和 C41。 该电容有助于滤除需要这些频率的特定系统中不需要的频率。  

    这篇其他 E2E 文章详细介绍了标准端接配置和分裂端接配置之间的差异:  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900648/about-can-transceiver-bus-termination

    同样、我发送的前一个链接还说明了分裂端接配置以及使用电容器的原因。

    此致、

    Ethan