This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720R-Q1:链接问题

Guru**** 2614545 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503633/dp83tg720r-q1-dp83tg720r-q1-linkdown-issue

器件型号:DP83TG720R-Q1

工具/软件:

DP83TG720R-Q1:链接断开问题

我的 DP83TG720R-Q1通过 RGMII 连接到 Realteck 交换机,但 TI PHY 总是从 MSR 寄存器指示链路断开。 我尝试过硬复位和软件复位、但没有用处。

我可以通过 MDIO 正常读取和写入寄存器。

您能为我提供一些如何调试问题的建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cui、

    链路状态与 RGMII 接口无关、即使 RGMII 线路未连接、只要与链路伙伴建立 MDI 连接、PHY 就可以建立链路。

    请确保 Tg720和链路伙伴已按照各自的主设备和从设备配置进行配置。

    这是目前在美国的假期、因此回复将被延迟。 请预计下周初对这一询问的答复。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cui、

    您能提供原理图供您审阅吗?  您是否已查看以上 Rahul 中的配置问题?

    此致、

    Undrea.