This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:IEEE 802.3合规性&LDCTRL 设置

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504217/dp83822i-ieee-802-3-compliance-ldctrl-settings

器件型号:DP83822I

工具/软件:

我们 在设计中使用了 DP83822I。 眼图与802.3模板不匹配。 需要一些改进的建议。  

我们应该尝试更改 Rbias 吗? 是否更换变压器上的去耦电容器?  

根据电气特性、10BaseTe 的 Vp-p 摆幅为1.76V。 但 LDCTRL 寄存器提到 Swing 的电压也可以为3.7V。 这是正确的吗?

在 LDCTRL 寄存器中、100和10mpbs 的正确设置是什么?

如果考虑为10Base-Te 使用任何摆幅电压、49.9m 端接电阻器是否为0402 (0.062W)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请分享您的合规性设置(设置图片)和电路板布局。 我特别想知道从 PHY 到 RJ-45的布线长度。

    EVM 是否已针对您可用的合规性软件进行了测试? 我们期望 EVM 能够通过测试、因此这也排除了布线/探测等外部因素。

    我现在要提醒不要在调试正在开始时更改元件、但请务必确认这可能是一个更深入的选项。

    10Base-Te 电气特性为 Vp、而不是 Vpp。 LDCTRL (寄存器0x403)中的电压以 Vpp 为单位。 确定终端电阻大小不应有太大差异、因此0402就足够了。  该电阻器特性与 EVM 额定值确实匹配、因此这个问题应该可以解决。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的回答。

    我们在 RJ-45引脚上使用了低压差分探头。

    磁性元件位于连接器外部。  

    PHY 到磁性元件的布线长度--> 25mm

    磁性元件更改为 RJ45->21mm

    我们没有通过 EVM 进行检查。 可以执行该操作。

    我们是否需要将 PHY 保持在特定的测试模式、以便检查与802.3的眼图比较?

    此致、

    Sathya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于布线长度小于2英寸、因此布线长度看起来正常。

    若要检查 IEEE802.3 100Base-Tx 测试的模板测试 、最好根据 SNLA266禁用自动协商并设置 MDI 模式。

    您能否提供设置照片?

    此致、

    Gerome