This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:是的

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505006/lm5012-q1-yes

器件型号:LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5012

工具/软件:

您好、

我想添加一个电路 R 和 C 用于开关二极管保护、因此请指导我如何使用以及需要二极管 RC 网络(缓冲器电路)的值。

谢谢

sarfaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarfaraj:

    设计 RC 缓冲器的一种更好方法是为 RC 缓冲器留出一个占位符。 需要计算 RC 缓冲器值 该技术。 请按照 LM5012缓冲器设计的步骤操作[跨二极管设计 RC 缓冲器的步骤 与跨 FET 计算的步骤相同]

    电源技巧:分七步计算 R-C 缓冲器

    请注意、C_snub * Vin^2* Fsw 损耗将在 R_snub 中耗散、这将随着输入电压和缓冲器电容的增加而增加。  为了避免烧毁缓冲电阻器、因此有必要注意电阻器的额定功率。  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarfaraj

    有很多文章说明了如何设计 R-C 缓冲器。 请参阅 https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBC7 和 文件://C:/Users/a0413388/Downloads/2845.RC %20Snubber.pdf  

    - EL