This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:原理图审阅

Guru**** 2885120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012, ESD441, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500716/tpd4s012-schmatic-review

器件型号:TPD4S012
主题中讨论的其他器件: ESD441ESD122

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我需要您协助确认 TPD4S012的原理图是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:  

    我对在 TPD4S012之前为何使用 RCLAMP 有点困惑。 它们都是保护器件。 如果您需要保护更多通道、我们可以找到一款适合您的器件。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    因此、根据您的建议、我只需要 TPD4S012即可完成 USB 的 ESD 保护。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:  

    您能否分享更多原理图、以便可以看到 RCLAMP 器件连接到什么? 能够看到整体情况将有助于确定最佳建议。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在这更清楚了吗? 此信息是否提供了足够的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:  

    因此、根据我所见、RCLAMP 器件和 TPD4S012器件看起来是并联的。 这并不理想、会给系统增加更多电容。 有几个选项:

    1.移除 RCLAMP 器件、然后将 TPD4S012器件上的 ID 引脚接地、以使该引脚不悬空。  

    2.移除 RCLAMP 和 TPD4S012、然后拥有一个用于 VBUS 保护的器件和一个用于 D+/D-的器件(如果需要、我可以为您提供 TI 建议)。

    保护 MCU 是否需要任何特定要求?

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您在第2点提到的内容、您能否向我提供 TI 的建议?
    MCU 没有任何特殊要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:  

    是的、我建议将 ESD441用于 VBUS、将 ESD122用于 D+/D-线路。 下面是关于 USB ESD 保护的一份很好的应用手册: 链接。  

    此致、

    McKenzie