This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:介质转换器模式和引脚/端口镜像配置(strap)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504967/dp83869hm-media-converter-mode-and-pin-port-mirroring-strap

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

您好、

我将把 DP83869HM 设计成一种介质转换器、以将以太网从铜缆转换为光纤、反之亦然。 在我的 PCB 布局中、最好对端口 A、B、C 和 D 进行镜像、并对引脚的极性进行镜像。 我认为、根据第49页的7.5.1.4、通过引脚38上的 RX_CONTROL strap 配置可以实现这一点。 然而、这意味着端口/引脚镜像仅适用于 RGMII/SGMII 转铜缆模式。
正确吗、或者我可以在引脚38上应用逻辑1作为自举、差分引脚可以交换极性、并且端口可以镜像(A->D 等)

非常感谢您提前做出的澄清。

此致
Peks.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想我已经在您的文档中找到了答案。 铜缆和光纤接口的搭接生效、需要根据需要进行配置。