This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在不使用控制器的情况下配置 DP83869HM

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501925/dp83869hm-configuring-dp83869hm-without-controller

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

尊敬的团队:

对于  DP83869HM、 可以仅使用 Strap 配置选项(电阻器 Strap 配置)来配置 SGMII 转1000Base-T、无需外部控制器(MDC、MDIO 信号不可用)。 如果是这样、您能否提供要根据以下要求进行配置的 Strap 配置详细信息:

1.从 SGMII 转换为1000Base-T

2.禁用自动协商功能

3.在没有 MDC/MDIO 的情况下、我们可以配置 LED 引脚来建立链路和1000Mbps 链路指示

此致、

Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  
    以下是 Strap 配置选项:


    SGMII 转1000Base-T 可以按照以下方式进行 strap 配置:


    2.可以禁用自动协商功能,如下所示:


    3.以上操作模式的默认 LED 选项应适合您的需求:


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的信息。 如果我们使用这些 strap 配置选项、则仍然可以在没有 MDC/MDIO 控制的情况下实现所需的功能(SGMII 转1000Base-T)。 在消除 MDC/MDIO 接口时、是否需要注意任何其他事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  

     如果配置正确、并且 PHY 的使用符合数据表的建议、PHY 将正常工作。
    请注意、对于 LED 搭接、需要进行一种特殊的搭接配置、以确保 PHY 搭接至所需配置并且 LED 正常工作。 参考资料如下:
     

    此外、我们建议将 MDC 和 MDIO 线路用作测试点、以防 PHY 出现意外故障模式、我们可能需要访问 MDIO 以获取寄存器转储等。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    1.在我们的设计中、我们有三个 DP83869HM 器件共享同一个 MDC/MDIO 接口。 我认为每个 DP83869HM 都必须配置不同的 PHY 地址。
    下面是连接的 PHY 搭接电路、用于配置三个不同地址。 请确认以下 Strap 配置的正确性。

    2. PHY 上的以下引脚需要采用搭接方法和电阻值、以支持 SGMII (或1000Base-KX)至1000Base-T 转换、LED 指示1000Mbps 链路和活动。

    1.RX_D2 (引脚35)

    Rx_D3 (引脚36)

    3. LED_0 (引脚47)

    4.  led_1 (引脚46)

    5. LED_2 (引脚45)

    3.如果不使用 RGMII 和 JTAG 接口、这些引脚是否可以悬空?

    此致、

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  

    1. 在我们的设计中、我们有三个 DP83869HM 器件共享同一个 MDC/MDIO 接口。 我认为每个 DP83869HM 都必须配置不同的 PHY 地址。
    下面是连接的 PHY 搭接电路、用于配置三个不同地址。 请确认以下 Strap 配置的正确性。

    您的设置正确。  

    2.  PHY 上的以下引脚需要采用 Strap 配置方法和电阻值、以便支持 SGMII (或1000Base-KX)到1000Base-T 的转换、LED 指示1000Mbps 链路和活动。[/报价]

    对于 SGMII 转铜缆、  
    以下引脚是需要的引脚、并且将处于两级搭接模式、因此 MODE 1与此相对应:  

    1.RX_D2 (引脚35)-模式1

    2. RX_D3 (引脚36)-模式1

      JTAG_TDO/GPIO_1 -模式0

    对于光纤到铜缆介质的转换、在 strap 配置选项中需要以下引脚:

    1.RX_D2 (引脚35)-模式1

    2. RX_D3 (引脚36)-模式0

      JTAG_TDO/GPIO_1 -模式1

    对于1000Mbps 链路和活动、SGMII 转铜缆默认使用 LED 突出显示:


    请注意、LED Strap 配置用于自动协商、而不是 LED 设置本身。 要修改默认 LED 设置、您需要访问寄存器。  

    3. 如果不使用 RGMII 和 JTAG 接口、这些引脚是否可以悬空?

    是的、它们将处于 JTAG 信号状态将处于 JTAG/上拉状态、Hi-Z 信号将处于下拉状态。  因此、它们 可以保持悬空。  

    此致、
    j

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息

    此致、

    Sneha