This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:DVI 至 MIPI CSI-2转换器

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504762/tmds171-dvi-to-mipi-csi-2-converter

器件型号:TMDS171

工具/软件:

您好、

我们的主机处理器仅支持 MIPI CSI-2接口。 但系统输入是 DVI。您可以建议将 DVI 转换为 MIPI CSI-2的最佳解决方案吗?

此致、

Vijetha HN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijetha

    遗憾的是、我们的产品系列中没有 DVI 转 MIPI CSI-2转换器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的快速响应。

    如果您没有直接的单芯片解决方案,我需要您的帮助来提出 DVI 到 CSI 转换的最佳多芯片解决方案。 事实上,我们也需要 PAL 到 CSI 转换。

    在 AD 中,我找到了一个选项:ADV7482 。 此 IC 可以将 PAL 转换为 CSI、也可以将 DVI 转换为 CSI。 如果你有类似的东西,请建议.

    否则、请建议采用多芯片解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有单芯片解决方案、唯一的解决方案是3芯片解决方案。

    TFP401A --RGB-->   DS90UR905Q --FPDLink2--> DS90UR910 --CSI-2->    

     TFP401A 仅限于 DVI 兼容 HDMI、 CSI-2输出仅限于某些格式。

    谢谢

    David