This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:动态变化电压

Guru**** 2846810 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPSM82866C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503762/tps62827-dynamic-change-voltage

器件型号:TPS62827
主题中讨论的其他器件:TPS62868TPSM82866C

工具/软件:

您好、

我们希望设置2个输出电压电平:2.1V 和2.5V。 我们使用 N-MOS 并联 FB 引脚上的电阻器、它是否可能有任何副作用? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    是否有任何关于该问题的反馈意见? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    星期五是公众假期、因此我们现在可以回答您的问题。

    是的、您可以执行此操作。  通常、电阻器+晶体管从 FB 引脚改为 GND。  请参阅此应用手册中的图3: https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf 

    如果您想使用 I2C 调整 Vout、我们还使用了 TPS62868或 TPSM82866C。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    明白了、谢谢!

    Jeff