This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:工作条件再次检查

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494202/ds320pr810-working-condition-double-check

器件型号:DS320PR810

工具/软件:

尊敬的 团队:

我的客户希望检查 DS320PR810的工作状态。 他们希望确保 CTLE 和线路驱动器按预期工作。 是否有任何方法可以检查  

背景是他们发现其 NIC 未正常连接。 根据它们的设计、裕度就足够了。 它们读回 DS320PR810的寄存器。 这是对的。 他们是否可以做任何其他事情来仔细检查 TI 转接驱动器的工作状态?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    感谢您就这一观察结果提出意见。 您能否通过回答以下问题来帮助进一步详细说明问题?

    • DS320PR810用于什么测试/设置配置? (例如 PCIe 链路宽度、插卡或主板、根复合体供应商、端点 NIC 供应商)
    • 通过 DS320PR810连接 NIC 时、客户观察到故障和异常连接的症状是什么?
    • DS320PR810中检查了哪些寄存器、客户观察到了什么回读值?

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David:

    根据日志 LTSSM 状态、如下所示、我们看到了很多组帧错误(CRC)、器件持续恢复。 DS320PR810可能不会导致这种情况、我们只需要一种方法来检查 TI 转接驱动器是否正常工作。

    29 )[G5]状态[0x70] L0            2:0  usec、Width=16 帧错误

    28 )[G5]状态[0xa0] Recover_Receiver_Lock  0: 8usec  、Width=16

    27 )[G5]状态[0xa2] Recover_Config      0:0  usec、Width=16

    26 )[G5]状态[0xa3] Recover_Idle       0:0  usec、Width=16

    25)[G5]状态[0x70] L0            2:0  usec、Width=16 帧错误

    24 )[G5]状态[0xa0] Recover_Receiver_Lock  0: 8usec  、Width=16

    23 )[G5]状态[0xa2] Recover_Config      0:0  usec、Width=16

    22 )[G5]状态[0xa3] Recover_Idle       0:0  usec、Width=16

    21 )[G5]状态[0x70] L0            2:0  usec、Width=16 帧错误

    20)[G5]状态[0xa0] Recover_Receiver_Lock  0: 8usec  、Width=16

    19 )[G5]状态[0xa2] Recover_Config      0:3111 usec、宽度=16

    18 )[G5]状态[0xa3] Recover_Idle       0:0  usec、Width=16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    您能否通过使用器件编程指南作为主器件寄存器的参考或器件的 SigCon Architect GUI 配置文件(可在产品页面上申请获取)来读回 DS320PR810寄存器? 这样、我们能够更好地了解 DS320PR810使用的 EQ 设置。

    此外、您是否可以估算转接驱动器在系统中的放置位置? 开关<->转接驱动器和转接驱动器<->时隙之间的大约插入损耗是多少?

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。

    此致、
    David