This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH988-Q1:分辨率为2560*1440

Guru**** 2615305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504109/ds90uh988-q1-resolution-of-2560-1440

器件型号:DS90UH988-Q1

工具/软件:

您好 TI 团队:

DS90UH988芯片的输出接口是否与 LVDS 标准兼容并支持2560*1440的分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    是 DS90UH988芯片的输出接口、与 LVDS 标准兼容

    DS90UH988与基于 LVDS 物理上构建的 OLDI (开放式 LVDS 显示接口)标准兼容。

    Unknown 说:
    支持2560*1440的分辨率?

    需要通过所需的刷新率、消隐像素和像素分辨率来确定 DS90UH988是否能够提供 适合 2560x1440显示需求的 PCLK 和数据速率。  

    例如、假设有以下要求:

    总像素=(有效像素) x 1.15 = 、即消隐为有效像素的15%

    刷新率= 60Hz

    像素分辨率= 24位

    PCLK =(2560x1440) x 1.15 x 60 = 254.36MHz  PCLK

    Data-rate = 254.36MHz x 24 = 6.1Gbps FPD-LINK IV 线速率

    在本示例场景中、DS90UH988适用于使用双链路 OLDI 输出的2560x1440p 显示。  

    请提供有关您的应用的更多详细信息(如总像素、刷新率、显示数量)以获得进一步指导。

    谢谢、

    Ragav Subramanian