This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83EVM:SN65DSI83EVM 的附件是什么、用于验证的是什么

Guru**** 2801115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503681/sn65dsi83evm-what-are-the-accessories-with-sn65dsi83evm-what-is-used-to-validate

器件型号:SN65DSI83EVM

工具/软件:

您好 TI、

我们希望订购 SN65DSI83EVM DSI-LVDS 桥接器、因此我们想要确认此 EVM 附带的附件

此外、显示了 EVM 附件的一部分、用于测试的显示屏

谢谢您、

Prathibha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于25年4月18日(星期五)美国公众假期、支持将在星期一恢复。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathibha、

    EVM 未随附电缆/连接器。    有关兼容的电缆/连接器、请参阅 EVM 用户指南:https://www.ti.com/tool/SN65DSI83EVM#description

    DSI 输入端口具有 Samtec QSH 型连接器和 Hirose FX 型连接器

    输出 LVDS 端口具有 Samtec QSH 型连接器和 I-PEX 型连接器

    I-PEX 型连接器通常用于 LCD 视频面板。 请检查您计划用于此测试的显示面板、并检查它们是否兼容。 TI 之前使用过  LP181WSA (TL)(N1) LCD 面板进行一些测试、但我们没有特别的建议。


    此致、
    Ikram