This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT23:LVDS 至 TTL 转换器

Guru**** 2927820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501337/sn65lvelt23-lvds-to-ttl-converter

器件型号:SN65LVELT23

工具/软件:

请告知我们频率为1.03GHz 时的 LVDS 到 TTL 转换器电路 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此类频率下不使用 TTL 信号。

    您的哪个电路/ IC 需要在其输入端提供1 GHz TTL 信号? 通常、此类器件具有 LVDS 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhibhushan:

    我同意 Clemens 的观点、 对于单端 TTL 信号、1GHz 的速度非常快。 我们的快速 LVDS 接收器的额定电压高达300MHz。 您能详细分享一下您的应用吗?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我需要@50欧姆负载的1030MHz 纯正弦波信号。 但我没有找到任何这样具有正弦波输出的振荡器。

    我找到了一个可以产生具有 LDVS 输出的1030MHz 的晶体振荡器。

    所以、我需要将该 LVDS 转换为 Sinewave。

    请提出任何其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此线程、因为它是 e2e.ti.com/.../sn65lvelt23-lvds-to-sinewave-converter 的副本