主题中讨论的其他器件: DS90UB941AS-Q1、 DS90UB926QSEVB、 ALP
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我正在使用 DS90UH941AS-Q1串行器 和 DS90UH948解串器 以驱动 800x480 RGB 显示器 。 我能够成功显示中的测试图形 Analog LaunchPad\ 在连接到的 RGB 显示屏上 DS90UH948 。
但是、当我连接时 Raspberry Pi CM4的 DSI-1输出 (正在运行 Debian Bookworm、Linux 内核6.6 )添加到 DS90UH941AS-Q1 则表示 RGB 显示上没有看到任何视频。 但未显示实际的视频输出。
系统详细信息:
- 串行器: DS90UH941AS-Q1 Q1EVM
- 解串器: DS90UH948
- 拉电流: Raspberry Pi CM4、正在运行 Debian Bookworm (Linux 内核6.6)
- 显示: 7英寸 RGB TFT (确认使用 TI 的测试模式)
- DSI 输出: 800x480@60Hz、4通道 DSI
观察结果:
- 。 串行器测试图形正确显示 屏幕上、表示 解串器到 RGB 连接正确 。
- 。 CM4的 DSI 输出处于活动状态 ,但 显示屏未收到视频信号 。
请求协助:
请提供有关的指导 必要的 I2C 寄存器配置 适用于这两种情况 DS90UH941AS-Q1 和 DS90UH948 才能正确接收 DSI 视频信号 Raspberry Pi CM4并显示在 RGB 面板上吗?
具体而言、我需要:
- 。 正确的寄存器顺序 以配置 DS90UH941AS-Q1 指定 4通道 DSI 输入、800x480@60Hz 。
- 所需的 DS90UH948的串行输出设置 以正确解释信号并驱动 RGB 面板 。
- 不限 时钟设置、极性调整或链路配置 所需的接地路径。
非常感谢您的协助。 期待您的答复。
此致、
Abhimanyu