This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:两个通道均为 USB 2.0

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503949/ts3usb3000-both-channels-being-usb-2-0

器件型号:TS3USB3000

工具/软件:

您好的团队、

您能否确认两个通道是否都支持 USB 2.0、因为数据表讨论了发送其中一个通道的数字视频?

提前感谢!

此致、

斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sven、

    MHL 引脚也可以采用 USB 输入。 虽然某些规格在不同通道之间是不同的、但它们都能够传输 USB 2.0信号。

    谢谢、

    NIR