This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:首先提供50MHz 时钟以读取寄存器

Guru**** 2615315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504200/dp83tc813r-q1-give-50mhz-clock-first-to-read-the-register

器件型号:DP83TC813R-Q1

工具/软件:

你好、团队

我的客户 iMOTION 对于 PHY 有问题:

在 RMII 模式下工作时、器件无法读取 phy、并且 MDIO 无法检测 phy。

在 RGMII 模式下正常。 我怀疑在 RMII 模式下复位后需要立即向 PHY 提供50MHz 时钟、但我不确定。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    是的、在 RMII 从模式下、需要先存在50MHz、然后才能读取寄存器。

    您有我们可以查看的原理图吗?

    此致、

    Undrea.