This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:文档请求

Guru**** 2445920 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500299/ds90ub983-q1-document-request

器件型号:DS90UB983-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户认为 DS90UB983-Q1适合他们的 NEST 项目。

他们要求提供以下文件;

- Android 软件开发人员指南(应用说明)

-可将 DP 端口连接至 MCU 的 DS90UB983-Q1驱动程序

- DS90UB983-Q1适用于 Android 14操作系统的驱动程序

我的客户已经进行了 NDA、并通过安全资源申请了文档、但没有相关文档。

您能为我的客户检查一下吗?

也可以直接联系我的客户。

客户名称: HyolimXE Co.、Ltd.(已开始签订保密协议。)

电子邮件: kslee@hlgroup.co.kr (李淇锡)

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您提出此申请、因为客户拥有可使文档共享更轻松的 NDA。

    让我进一步了解您的请求、以确保我能够准确地描述您要查找的内容:

    Unknown 说:
    Android 软件开发人员指南(应用说明)

    您正在寻找使用 Android 软件连接983的参考资料?

    Unknown 说:
    DS90UB983-Q1的驱动程序、可将 DP 端口连接至 MCU

    DP 端口到 MCU -该驱动程序旨在将某种类型的 AUX 事务与微控制器单元连接以实现离散命令或 I2C 等协议?

    Unknown 说:
    DS90UB983-Q1 Android 14操作系统驱动程序

    与第一个请求类似,一些驱动程序文件连接 Android 14操作系统与983的编程?

    我将在内部检查相关信息;您是否在此期间确认以上提供的预期说明?

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    感谢您的支持。

    您正在寻找使用 Android 软件连接983的参考资料? ->是的

    DP 端口到 MCU -该驱动程序旨在将某种类型的 AUX 事务与微控制器单元连接以实现离散命令或 I2C 等协议? ->是的。 另请检查 DP 是否存在驱动程序。

    与第一个请求类似,一些驱动程序文件连接 Android 14操作系统与983的编程? ->是的。

    就像我说的、您可以直接将文档发送给我的客户。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于25年4月18日(星期五)美国公众假期、支持将在星期一恢复。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我将与客户沟通、向他们提供以下请求的相关文档。 请允许我继续通信与营销通过电子邮件,谢谢.

    此致、

    Miguel