This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:设计审查

Guru**** 2616445 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV3241, DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503059/ds90ub925q-q1-design-review

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS92LV3241DS25BR100

工具/软件:

您好:

由于 DS92LV3241的停产、我的客户希望将 DS92LV3241替换为 DS90UB925、以传输和接收视频信号、如下所示。

  -决议:392*392.

  -刷新率: 200Hz

  - PCLK : 80MHz

请查看以下设计以了解任何问题。

是否可以将 DS25BR100与 DS90UB925配合使用?

e2e.ti.com/.../DS90UB925_5F00_DS25BR100.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    PCLK 频率在925规格范围内。 请确保 DS90UB925-Q1根据接收器/显示端所需的视频输出与兼容的解串器配对。

    1. 我们建议为 VDD33和 VDDIO 使用铁氧体磁珠 、它们在100 MHz 处的阻抗为1k Ω、具有 低直流电阻( 小于1 Ω)

    2.对于 FPD-Link 接口交流耦合电容器( 原理图上的 C587、C588)、我们建议使用尺寸更小的0402。

    3. FPD-Link III 产品具有双向控制通道,用于串行器和解串器与远程 I2C 之间的通信。 请移除 DS25BR100、因为它适用于单向用例。

    FPD-Link 串行器/解串器可能根本不需要 DS25BR100等缓冲器、如果总通道(PCB、连接器、电缆)满足通道规格要求(IL、RL、抖动、阻抗等)就足够了。

    请通过选择适用的连接器和电缆并与兼容的解串器配对、确保满足这些规范。
    这里的解串器有什么用途? 或者、在末端与显示器/接收器连接需要什么发射器输出?


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikran:

    感谢您的迅速回复。

    有关该客户解串器的使用、请参阅以下链接。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503053/ds90ub926q-q1-design-review

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于25年4月18日(星期五)美国公众假期、支持将在星期一恢复。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    是的、DS90UB 925 -Q1和 DS90UB 926 Q1是兼容器件。 请参考之前的反馈、如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ikram