This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:idProduct=80ff

Guru**** 2615305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503856/tusb8041-q1-idproduct-80ff

器件型号:TUSB8041-Q1

工具/软件:

您好、Brian、

继续关注下面链接中的问题、

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495758/tusb8041-q1-idproduct-80ff?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tusb8041# 

客户发现、通过异常仿真、在两种工作条件下也会出现类似的问题:
1.当端口有 USB 设备时、D+/D-短接在一起
2. D+/D–短接5V、而此端口上没有 USB 设备、但同时在另一个端口上有一个 USB 设备

谢谢!
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    由于4月18日在 TI 度假、响应将延迟至4月21日。 为您带来的不便深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克:

       在这两个条件下、USB2将停止工作、但 USB3可能仍在工作。 如果 USB3仍然工作且 集线器进入编程模式、则将显示0x80ff。 您需要检查 EEEPROM 是空白还是同一 I2C 总线上的其他器件。

    好极了

    Brian