This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:寄存器设置问题

Guru**** 2926200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503911/dp83822i-register-setting-questions

器件型号:DP83822I

工具/软件:

您好的团队、

我对 DP83822的寄存器设置有疑问。

[问题1]
我认为无需从0x01更改 ANAR 寄存器(0x0004)的位[4:0]。
但是、如果设置了0x01以外的值、是否会发生任何问题?
(例如、无法与链路伙伴建立链路等)

[问题2]
我的电路板通过硬件搭接配置自动协商功能。
基于这一假设、是否可以假设 即使不 通过 在启动时将0x1200写入 BMCR (0x00)显式设置自动协商位、也可以建立与链路伙伴的链路?
此外、即使通过硬件搭接配置了自动协商功能、是否仍然需要在启动时始终将0x1200写入 BMCR (0x00)?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:  

    [报价 userid="360827" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503911/dp83822i-register-setting-questions "][Question 1]
    我认为无需从0x01更改 ANAR 寄存器(0x0004)的位[4:0]。
    但是、如果设置了0x01以外的值、是否会发生任何问题?
    (例如、未能与链路伙伴建立链接等)

    0x0004[4:0]是协议选择位。 选择0x01以外的选项可能会更改 IEEE 802.3u 中的协议。  


    [引述 userid="360827" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503911/dp83822i-register-setting-questions "][Question 2]
    我的电路板通过硬件搭接配置自动协商功能。
    基于这一假设、是否可以假设 即使不 通过 在启动时将0x1200写入 BMCR (0x00)显式设置自动协商位、也可以建立与链路伙伴的链路?
    此外、即使通过硬件搭接配置了自动协商功能、是否仍需要在启动时始终将0x1200写入 BMCR (0x00)?

    如果通过硬件搭接配置了自动协商功能、则无需在启动时向 BMCR 写入0x1200。  

    此致、

    j