This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT23:LVDS 至 Sinewave 转换器

Guru**** 2928190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501353/sn65lvelt23-lvds-to-sinewave-converter

器件型号:SN65LVELT23

工具/软件:

您好、

我要将 LVDS @1.03GHZ 转换为50 Ω 负载时的正弦波。

我需要一些建议。 请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhibhushan:

    正如我在回复您的另一篇文章中提到的、1GHz 远远超过了我们 LVDS 接收器的额定值。 如果您有更多关于您的应用程序的信息,我们可能能够识别适合您的设备。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我需要@50欧姆负载的1030MHz 纯正弦波信号。 但我没有找到任何这样具有正弦波输出的振荡器。

    我找到了一个可以产生具有 LDVS 输出的1030MHz 的晶体振荡器。

    所以、我需要将该 LVDS 转换为 Sinewave。

    请提出任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50 Ω 输入端所需的共模电压和峰峰值电压是多少?

    LVDS 是数字信号。 正弦波必须有多纯?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要正弦波的0.63Vpp (0dBm)信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhibhushan:

    要确认、您需要将 LVDS 时钟信号转换为单端正弦波、或者正弦波也是差分的吗? 您的抖动和共模要求是什么?

    此致、

    插孔