This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I3C 共享总线上的 I2C 器件?

Guru**** 2618675 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502996/tca9548a-i2c-devices-on-an-i3c-shared-bus

器件型号:TCA9548A

工具/软件:

您好的团队、

我阅读了以下 TI 文档:
最佳实践:I3C 共享总线上的 I2C 器件
 

在图2中、我看到建议使用开关或多路复用器来隔离 I3C 总线上的 I2C 器件。
目前、我们的 MCU 仅支持 I3C、我知道 I3C 协议不支持 I2C 时钟延展。 我们的 MCU I3C 也不支持。

我的问题是:
在图2拓扑中、如果我使用 TCA9548A 作为开关、它是否可以处理 I2C 时钟延展? 我们的 MCU I3C 能否与这些 I2C 器件进行时钟延展?

此致、
Phong Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phong:

    TCA9548A 不 支持时钟延展。 这是因为 TCA9548A 是一款双向无源开关、支持 i2c 器件进行通信(控制器到目标或目标到控制器)。 它不用于主动稳定时钟并允许 i2c 器件以 i3c 速度与 i3c 器件通信。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有助于 I3C 主机与 I2C 器件通信并能够处理时钟延展的开关、多路复用器或集线器的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phong Tran:

    感谢您提供的额外信息、我相信我现在理解您的问题。

    虽然 TCA9548A 本身不进行时钟延展、但只要启用 TCA9548A 通道、它就允许时钟延展信号/通信在总线上进行双向传递。

    如果您有任何其他问题、敬请告知

    此致、

    Kameron