This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:INH 欠压行为

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499644/tcan1146-q1-inh-undervoltage-behavior

器件型号:TCAN1146-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在 VIO 和 VCC 欠压期间遇到了一些与 TCAN1146D INH 相关的问题(在我们的情况下、两者均由相同的5V 电源供电)。
在 VIO 和 VCC 欠压期间、我们观察到 INH 保持高电平。 即使等待大于5分钟(SWE 计时器)、INH 也会保持高电平。

  1. 在什么条件下会发生这种情况?
  2. 我们如何确保 INH 在 VIO 和 VCC 上欠压期间变为低电平?
  3. 我们可以通过设置 FS_DIS=1找到解决方案。 请告知设置 FS_DIS=1的后果。
    1. 理解是否正确、只要提供了 VSUP、FS_DIS=1就会保留其寄存器设置?
    2. 当 VSUP 降至4.25V 以下时、所有寄存器设置、包括 FS_DIS 设置为默认值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    当收发器处于工作模式(正常或静音)时、Vcc 或 Vio 上发生欠压情况、欠压计时器将启动。 大约300ms 后、器件将再次检查 Vcc/Vio 电源轨的状态、如果它们仍低于欠压阈值、则器件将根据 FS_DIS 的配置进入失效防护模式(INH 高电平)或睡眠模式(INH 低电平)。 为了使器件立即进入睡眠模式并停用 INH、应将 FS_DIS 设置为1以禁用失效防护模式。 请注意、一旦器件处于睡眠模式、任何唤醒事件都会使其转换到待机模式并再次将 INH 驱动至高电平。 这包括 CAN 总线上是否有任何活动。  

    您是正确的、只要 VSUP 保持提供、所有寄存器值就会保留其值。 如果 VSUP 电源轨降至低于电源关闭检测阈值最大值(3.5V)、则可能会发生 POR、并且所有寄存器值都将复位为其默认状态。 如果 VSUP 电源轨降至低于最小电源关闭检测阈值(1.85V)、则可以保证 POR。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复! 您还可以看看下面的后续问题吗?

    启用失效防护模式(FS_DIS=0)并等待 SWE 计时器到期(最大值为5分钟)后、TCAN1146将仅在 SWE_DIS=0或 SWE_DIS=1时进入睡眠模式?
    背景:我们已经尝试过 FS_DIS=0和 SWE_DIS=1、并且在 Vcc/Vio 上欠压并等待>5分钟(t_inactive)后无法看到 INH=LOW。 我们是否需要将 SWE_DIS 设置为"0"以便在 SWE 计时器超时后进入睡眠状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    温馨提示、您能否确认上周我发送的 Denso 后续问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    很抱歉耽误时间。

    是的、SWE_DIS 字段需要设置为0、以便 SWE 计时器在欠压事件将器件置于失效防护模式后使器件超时并进入睡眠模式。 或者、可以禁用失效防护模式(FS_DIS = 1)、以允许器件在检测到欠压事件后立即进入睡眠模式。  

    此致、
    Eric Schott