This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:极性对 TMDS 信号敏感

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504421/tmds1204-polarity-sensitive-to-the-tmds-signals

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

您好、

我的客户想知道该器件是否对 TMDS 信号极性敏感?  似乎该器件不应该关心我是正常通过发送时钟和数据、还是在交换 P 和 N 连接的情况下发送。 您能澄清一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:  

    只要输入和输出极性都匹配、就可以切换 P 和 N 连接。  

    此致、
    j