This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:CTE

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503367/ds125br111-cte

部件号:DS125BR111

工具/软件:

我正在与您联系、请求我们从贵公司采购的组件的热膨胀系数(CTE)数据。 请您向我们提供 CTE 值吗?  如果您能提供以 ppm/°C 或 ppm/°F 为单位的 CTE 值以及这些值适用的温度范围、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamren:

    我是从封装中请求这些信息。  我会尝试获取 ETA 并为您解答。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamren:

    其他几个问题:

    什么是终端应用(为什么需要封装级 CTE 值)?

    我们有两个建模选项、您更喜欢:

    1. 非方向 CTE (假设 CTE 值在 x 和 y 方向上相同、无论封装或芯片宽高比如何):<1W 用于估算

    2.定向 CTE (提供 x 和 y 方向 CTE 值):~2W 用于估计

    此致、

    Undrea.