This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:在24V 汽车电池电源轨下运行

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503968/tic12400-q1-operation-with-24v-automotive-battery-rail

器件型号:TIC12400-Q1

MSDI/汽车:

是否有使 TIC12400-Q1在24V 电池系统中工作的解决方案? 我已经看过应用简报 SCPA061、该简报展示了一种可能的解决方案、但是、我想知道湿性电流在这种情况下是否仍然起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucca、

    TIC12400-Q1旨在支持24V 电压电平、并且晶体管的尺寸应合适、以处理"绝对最大额定值"中所示的这些电压电平。  是的、如果器件直接与24V 电压配合使用、湿性电流将起作用。

    然而、在一小部分器件中、长时间暴露在更高的电压下可能会导致长期损坏并缩短器件的使用寿命。不建议使用直接暴露在大于16V 的直流电压电平下的该器件、如数据表中所示。

    如果要在24V 系统中使用该器件、则建议使用分压器、以将器件引脚上的直流电压电平保持在16V 或更低。

    此致、

    Jonathan