This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS32:THETAJC 信息

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497374/sn55lvds32-thetajc-information

部件号:SN55LVDS32
主题中讨论的其他器件:SN55LVDS31

工具/软件:

您好:

我仍在寻找 SN55LVDS31 W 和 FK 封装的 THETAJC (底部信息)。  是否提供此信息?

谢谢、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    请确认您需要 SN55LVDS 的热性能信息的器件 31. 或 SN55LVDS 32

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的答复。  很抱歉混淆。  我正在查找有关 SN55LVDS 的信息 32

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    以下是 W 封装的信息

    结果-θ JA-High K (标准数据表值) 146.8.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 80.2
    结果-θ JB (标准数据表值) 135.8.
    结果- psi JT (标准数据表值) 57.3.
    结果- psi JB (标准数据表值) 123.7.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 14.2.

    我会提交一个信息的 FK 包的请求,并在我有了它后,把它发回这里。 通常、这最多可以是2周。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    以下是 FK 封装的结果。

    结果-θ JA-High K (标准数据表值) 80.1
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 54.5.
    结果-θ JB (标准数据表值) 53.7.
    结果- psi JT (标准数据表值) 49.5.
    结果- psi JB (标准数据表值) 54.4.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值)

    10.6.