This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD082:谐波问题

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503309/sn65mlvd082-harmonic-issues

器件型号:SN65MLVD082

工具/软件:

我们将此器件与50 MHz 搭配使用、并导致该器件的谐波问题传入我们的接收器。  有什么关于减少谐波的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    感谢您在 E2E 上发帖。 您的主题已分配给相应的工程师。 请注意、星期五2025年04月18日 是在 TI 达拉斯度假的公司、因此问题会延迟解答。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    您是否有关于 M-LVDS 总线的任何其他信息、例如节点数、总线长度或布局/原理图? 最重要的一点是在总线和总线上的节点之间实现小残桩。 残桩会导致阻抗不匹配、并会产生振铃。 在总线上进行正确的端接也很重要。 通常、这是通过 总线另一端的两个100欧姆电阻器实现的。 本 应用手册的第12节 提供了可帮助提高信号完整性的设计指南。

    此致、

    插孔