This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB638-Q1:我们想了解 DS90UB638-Q1 CRC 误差相对导通引脚关系行为

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB638-Q1, DS90UB635-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505304/ds90ub638-q1-we-would-like-to-understand-ds90ub638-q1-crc-error-relative-pass-pin-relationship-behavior

器件型号:DS90UB638-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB635-Q1

工具/软件:

你好专家:

  我们检查了 DS90UB638-Q1 PASS 引脚 H 或 L 在 BIST 模式下具有相对 CRC 错误。  

基于数据表的说明,我 想再次检查正向通道视频数据线传输,如果有一个 CRC 错误触发 ,通行引脚总是=高,

如果反向通道 BIST 中触发了一个 CRC 错误、PASS 引脚将始终拉至低电平、我是正确的吗?  

另一个问题是,如果设备得到一个 CRC 错误成立,这意味着我们可能需要检查硬件 SI 质量有任何问题,我是正确的吗?  

我很感激你能给我更多的信息关于 CRC 错误基本的 DS90UB635-Q1和638 .  

谢谢你

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    处于 BIST 模式时、解串器会监测正向通道错误。 如果正向通道出现错误、则在 BIST 模式下运行时、PASS 信号将变为低电平。 您可以使用寄存器0x57来监测总 BIST 错误计数。  

    可接受的 BIST 错误的数量取决于 BIST 运行的时间长度和系统要求。 可以使用 BIST 模式运行且没有任何错误的时长来确定系统的 BER 水平。 可接受的 BER 等级将取决于系统要求。  有关计算 BER 和 BIST 时序的更多详细信息、 请参阅此处。 但是、如果存在大量错误、您是正确的、则应检查系统的硬件和信号完整性。  请注意、BIST 模式不是任务模式诊断、以及其他与 FPD-Link 通道无关的错误或操作不处于活动状态。