This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:链路质量问题

Guru**** 2611765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502383/dp83tc814s-q1-link-quality-issue

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具/软件:

您好 TI 团队、

寄存器0x0012位7设置为"1"、  

主链路和从链路正常。

引脚" INT_N"在上电后保持低电平。

读回寄存器:

0x0012: 0x80ff

0x0871:0x00ee --> SQI:7 (最佳)

0x1001:0x0004 -->链路状态已打开

为什么0x0012记录"链路打开时链路质量不正常"。 、但此时 SQI 为7 (最佳)。

此致!

王景坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:  

    我很快就会回来联系您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    位15上的寄存器0012中断不正确。 我们将在下一个数据表修订版本中修复此问题。 为混乱而道歉。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick、ö m

    您能为我们分享寄存器0x0012位15的函数吗?

    现在、我们的项目面临着这个问题。

    此致!

    王景坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    这是目前在美国的假期、因此回复将被延迟。 请预计下周初对这一询问的答复。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    我的理解是、0x0012第15位的功能已被弃用。

    请改用 SQI 和链路状态寄存器来衡量链路质量。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick

    现在、我们将0x0012位7设置为启用状态。  

    它持续触发 INT、导致 INT 信号处于低电平。

    这是否意味着 0x0012第7位的功能也被弃用?

    请在数据表更新时通知我。

    此致!

    王景坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang Jingkun:

    是、您可以参考 DP83TC812数据表、因为它已更新以反映更改。 请参阅0x0012位7和位15如何 标记为保留。

    抱歉、我不会告诉您更新的时间、但我可以告诉您、更新将在本季度进行。

    此致、

    Nick