This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:RXD[0:3]引脚上的上拉电阻器要求

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505410/dp83tc817s-q1-pull-up-resistor-requirement-at-rxd-0-3-pin

器件型号:DP83TC817S-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们使用器件"DP83TC817SRHARQ1"并在 RGMII 模式下驱动它。 我们想知道我们是否需要在 RX_D[0:3]引脚上添加上拉电阻器?

我们使用的值是什么? 添加上拉电阻的原因是什么。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    上拉电阻用于配置器件。 请参阅 器件数据表中的7.6编程。

    此致、

    Nick