This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:共模扼流圈值

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504986/tcan1043a-q1-cm-choke-value

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1

工具/软件:

您好:

要实现 CAN 收发器 TCAN1043-Q1的2Mbps 操作、如何选择共模扼流圈的电感值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABKD:

    CAN 应用的建议值为51 μ H 至100 μ H。 我们的 EMC 测试报告 使用 100 μ H。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean。

    但是、如果 CAN 数据速率为 500 Kbps 或8 Mbps (适用于 CAN FD)、那么我们仍然必须使用51 μ H 至100 μ H?

    还是需要更改电感以实现更高的数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模扼流圈可以滤除共模噪声、但对差分(数据)信号具有低阻抗。 请查看数据表以了解信号频率下的差分阻抗、但通常这根本不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean / Clemens、

    该51uH 至100uH 电感值在测试中是否可以得到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您预计在实际环境中遇到的共模噪声量。 如果您说"我不知道"、则这些值很常用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如 Clemens 所说、对于大多数车辆环境、这个值将足够。 这是 OEM/第三方测试机构使用的常见值。

    此致、

    Sean