This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:不适用

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504997/sn65hvd230-na

部件号:SN65HVD230
主题:TCAN3414中讨论的其他器件

工具/软件:

该收发器是否支持 CAN FD (如果不支持)收发器及其工作方式的差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijaya:

    该数据表未指明支持 CAN FD。 不同之处在于支持的速度、因为它建议最高1Mbps。 CAN FD 最高可达5Mbps。 请参阅 TCAN3414、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们是否可以对500kbps FDCAN 使用相同的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijaya:

    是的、这些器件在低于最大规格的情况下能够正常工作、并且可用于较慢的速度、这一切都归功于。

    此致、

    Michael。