This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:100Base C 和 D 通道输出

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502691/dp83867ir-100base-c-and-d-channel-output

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

您好:
我们的客户计划将 DP83867用于100Base。
在其 PCB 布局上、RJ-45连接器的 TD+/TD-/RD +/RD-端子连接到 DP83867的 TD_M_D/ TD_P_D/ TD_M_C/ TD_M_C 引脚。
在100 Base 标准 MDI (测试模式5)的合规性测试期间、测试信号输出到 A 和 B 通道、不来自 DP83867的 C 和 D 通道。
他们应该将 PCB 布线从 C 和 D 更改为 A 和 B、还是仅在出现合规性测试程序问题时更改?
请告诉我们任何权变措施。

此致、
望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    有一种权变措施。 如果您设置寄存器0x10 = 0x5028、这应该会强制器件处于 MDIX 模式。 因此、应该将信号从 C 和 D 通道中传出。  

    请告诉我它是否有效。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    我们的客户似乎成功解决了问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    望月