This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83ZXHR

Guru**** 2914380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502514/sn65dsi83-sn65dsi83zxhr

器件型号:SN65DSI83

工具/软件:

 上面提到的 IC 部件号 您在数据表中给出的什么和所有信息,引脚与引脚配置和焊盘图案相关的引脚编号不匹配请符合哪一个需要遵循创建封装和原理图,请把它具有优先权,因为这个项目是暂停供参考我附加了图像,如果它需要如果有快速呼叫。   

   

谢谢、此致  

Rakesh  

9972827062  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    两个图中的焊盘图案相同。 位置刚刚旋转。 您可以通过参考网格 A 到 J 和1到9来查看针脚编号。  如果您对此有任何具体疑问、敬请告知。

    封装尺寸和图案也在此处: https://www.ti.com/lit/ml/mpbgak9a/mpbgak9a.pdf

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram 无法说服您的回答、您能安排一次会议吗、我可以清楚地向您解释我在这个问题上需要什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    您能说明一下您的问题是什么吗? 我还在 E2E 上添加了您、您可以向我发送电子邮件地址、以便我们在需要时设置会议。

    要获取封装尺寸、您可以  转至 TI.com 上的产品页面、然后滚动至 "设计和开发">>" CAD 符号、封装和3D 模型"

    您可以在此处找到封装: https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=SN65DSI83&package=ZXH&pin=64&sid =01833239e975004a3e8426a796240506f0038067007e8&c=1

    从 TI Altium 库中、这是该封装结构、没有向元件添加任何连接。 焊球标记位于 A1角。



    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ikram  

    感谢您提供 的快速响应图像您在数据表第4页引脚配置中提到的 图像考虑到您在  TI Altium 库、 封装尺寸、IC 引脚配置的焊盘图案中提到的图像、 我们遵循与 创建的封装相同的做法。 请确认 。

    谢谢、此致

    Rakesh   

    rakesh@rideriver.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    数据表第4页的引脚配置正确。 如果您将引脚编号与焊盘图案相匹配、则 TI 库封装和数据表顶视图是相同的。 例如、D5、D6是 GND、但 D4是 NC。 如果我们在左下方有 A1表示这两者:







    在创建封装时、请确保根据数据表中的引脚排列对引脚进行标记。 这是原理图符号以及引脚编号:



    此致、
    Ikram