This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8501V:请求确认已修改的 VCSEL 与 ONET8501V 的连接

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET8501V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504120/onet8501v-request-for-confirmation-on-modified-vcsel-connection-to-onet8501v

部件号:ONET8501V

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

对于特定应用、将 VCSEL (阳极/阴极)连接到 ONET8501V 时需要反转其方向。

修改后的电路如下所示。

我还相应地交换了偏置引脚和 VCC 连接、因为应在 VCSEL 阳极侧施加更高的电压。

原始数据表原理图连接:
MOD+→Ω 偏置引脚   (VCSEL 阴极侧)
Mod−→VCC        (VCSEL 阳极侧)

修订了连接:
Mod +→VCC       (VCSEL 阳极侧)
MOD−→偏置引脚   (VCSEL 阴极侧)

您能否确认此修改后的配置是否有效、是否能正常工作?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xueliang、

    感谢您在 ONET8501V 上发布您的疑问。

    此主题已分配了一名工程师、我们将在本周中间收到有关该问题的更多反馈。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    非常感谢您的安排。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xueliang:

    我们预计您共享的应用程序不会有任何问题。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew

    非常感谢您的答复和确认。

    此致、