This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB988-Q1:如果带宽足够、可支持多少显示器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB988-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504104/ds90ub988-q1-how-many-displays-can-be-supported-if-the-bandwidth-is-sufficient

器件型号:DS90UB988-Q1

工具/软件:

您好、

我们想使用 DS90UB988-Q1菊花链连接更多显示模块、 如果带宽足够、可支持多少显示?

显示屏是否有宽高比限制?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    一般而言、我们的 串行器可以处理4个视频流、这将使串行器将2个不同的图像驱动至指定的解串器、每个 DS90UB988解串器都能够处理最多2个视频流以进行本地输出、并在 FPD-Link IV 链路上下游转发其余流。

    增加显示器数量将增加带宽使用量-只要显示器的带宽足以在 FPD-Link IV 线上实现所需的分辨率、宽高比就不受影响。  

    如果您可以详细说明应用需求、我们可以提供更好的支持-如果可能、请提供方框图。

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们的串行器 可以处理4个视频流、这将使串行器将2个不同的图像驱动到指定的解串器、每个 DS90UB988解串器都能够处理最多2个视频流以用于本地输出、并在 FPD-Link IV 链路上下游转发其余流。

    =>是否可以理解983串行设备可向2*988 IC 或4*988 IC 解串器设备提供4个视频数据?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    是否可以理解983串行器件可以向2*988 IC 或4*988 IC 解串器器件提供4个视频数据?

    您的理解是正确的。  如果向2个 DS90UB9888器件发送4个视频流(每个988消耗2个视频流)、则每个视频流必须位于210MHz 的单个 OLDI 输出 PCLK 带宽内。 每个988器件消耗1个视频流(4个视频流流向4个 DS90UB988)将支持双 OLDI 输出功能。

    谢谢、

    Ragav Subramanian