This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:NRZ 转 PAM4解决方案相关问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504845/ds560df810-question-about-nrz-to-pam4-solution

部件号:DS560DF810

工具/软件:

您好、TI 专家

客户对 NRZ 转 PAM4解决方案有疑问。

1)客户正在查找 DS560DF810的用户指南。 他能否通过相应页面上的"申请"获取完整数据表及其他信息与指南? 是否需要 NDA?

2)如果有采用其他 PHY 封装类型的解决方案、您能推荐吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    1. 是的、客户可以通过"申请"链接获取完整的数据表和其他信息。  NDA 不是严格要求的、但我们会检查以确保请求符合"真实"客户的要求。  请随时通过 E2E PM 向我发送任何其他详细信息。
    2. 遗憾的是、我们没有采用其他封装的 NRZ 转 PAM4解决方案。

    谢谢、

    Drew