This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:设计审查

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV3241, DS92LV3242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503053/ds90ub926q-q1-design-review

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS92LV3242、DS92LV3241

工具/软件:

您好:

由于 DS92LV3242的停产、我的客户希望将 DS92LV3242替换为 DS90UB926以发送和接收视频信号、如下所示。

  -决议:392*392.

  -刷新率: 200Hz

  - PCLK : 80MHz

请查看以下设计以了解任何问题。

e2e.ti.com/.../2818.DS90UB926.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JH、

    我会在1-2个工作日内回顾并回复您。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fadi A,

    客户询问是否有更新?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JH、

    我不确定客户将如何将  DS92LV3242与 DS90UB926进行交换。这些器件基本不同、除非您指的是他们进行了完全重新设计、然后这是有意义的、应该使用 FPD3 SER。

    对于926原理图、看起来正常、926支持80MHz 的 PCLK。

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi A:

    感谢您的答复。

    客户使用 DS90UB926/DS90UB925的应用如下。

    (红外摄像头) (控制器)

    他们之前使用过 DS92LV3241/DS92LV3242、并支持此应用程序。

    有什么问题吗?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JH、

    只要 FPGA 与 RGB 并行信号电平等兼容、此选项就可以正常。他们需要咨询 FPGA 供应商、但从 FPD 侧、此选项可以正常。

    - Fadi A.